Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A, TPS24751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25944A 主题中讨论的其他器件: TPS24751
您好!
5.3A 时的电流限制误差是否为+/- 8%、是否可以用于12V/5A 电力线?
2.继续使用12V/5A 电源。 请检查在负载超过6小时的情况下使用电力线是否有任何问题。
3.使用12V/5A 负载时,询问是否有有关使用寿命的数据。
4.如果 我们在使用"继续"模式时遇到问题、请 建议您使用适用于同一包装的器件。
谢谢、
终端