This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:有关负载和耐用性的问题

Guru**** 2383510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A, TPS24751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675625/tps25944a-question-about-load-and-durability

器件型号:TPS25944A
主题中讨论的其他器件: TPS24751

您好!

5.3A 时的电流限制误差是否为+/- 8%、是否可以用于12V/5A 电力线?

2.继续使用12V/5A 电源。 请检查在负载超过6小时的情况下使用电力线是否有任何问题。

3.使用12V/5A 负载时,询问是否有有关使用寿命的数据。

4.如果 我们在使用"继续"模式时遇到问题、请 建议您使用适用于同一包装的器件。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    12V/5A 电源是否来自适配器? 最大值是多少 负载电流和最大 环境温度?
    TPS25944A 是一款额定电流为5A 的器件、连续5A 负载支持取决于工作环境温度和 PCB 散热。 请提供详细信息以进行检查和确认。
    您对选择替代低 Ron 器件的尺寸有任何限制吗? 请参阅 TPS24751器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    是的、我们尝试使用适配器12V/5A 满电压作为电源。
    目前没有设计 PCB、因此在最大负载下尚不知道环境温度。
    但是、DUT 的工作温度规格为-20C ~ 60C

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    在60C 工作温度下、该器件能够提供5A 负载。 器件的寿命不会有任何变化。

    此致、
    Rakesh