主题中讨论的其他器件: UCC28180
你(们)好
您能否帮助解决我客户提出的有关 UCC28070A 的以下几个问题?
- 开路‑环路检测
- 数据表中提到了开环检测、但数据表中没有有关此功能的详细说明。 您能帮助详细说明一下吗?
- 如果我只需要单相而不是两相交错、应该如何连接 CSA、CSB?
- 请参阅下面以红色突出显示的行、这是否意味着如果我将 RSYNTH 连接到 VREF、CSA 和 CSB 将自动连接到相应的电流放大器?

- 这一下降百分比具体意味着什么? 这是否意味着输出电压应下降约93%以触发压摆率校正?

- 此参数(相位不匹配)指的是什么? 您能提供更多详细信息吗?

提前非常感谢!