请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 大家好、
您是否建议在45°C 和60°C 下设置 OTP 功能并设置 PTC 器件型号?
对于使用18650电池、您是否有任何简单的规则让我们知道如何在 应用中选择正确的 OVP/UVP/OCP 阈值?
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否建议在45°C 和60°C 下设置 OTP 功能并设置 PTC 器件型号?
对于使用18650电池、您是否有任何简单的规则让我们知道如何在 应用中选择正确的 OVP/UVP/OCP 阈值?
谢谢~