This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:PTC 推荐以及如何为 OVP/UVP/OCP 选择正确的阈值?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699594/bq2980-ptc-recommand-and-how-to-choose-the-correct-threshold-for-ovp-uvp-ocp

器件型号:BQ2980

大家好、

您是否建议在45°C 和60°C 下设置 OTP 功能并设置 PTC 器件型号?

对于使用18650电池、您是否有任何简单的规则让我们知道如何在   应用中选择正确的 OVP/UVP/OCP 阈值?  

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表的第8.3.8节。 OVP/UVP 和 OCP 取决于您的应用可以承受的温度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要获得工厂配置的上拉电阻器、我必须购买什么器件?