Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
大家好、
我使用 bq34z100-G1来监控 磷酸铁锂电池组的充电和放电电流。 我的电池容量为24V 10Ah。 我的充电器大约为25.2V 8Ah。 我使用微控制器来读取电池充电电流。 命令代码为0x0A/0x0B。 当我插入充电器并仅读取充电电流(即仅打开微控制器)时、其数据是正确的。 但是、当我插入和 打开电源部件(放电电流大约为500mA)时、其数据不正确。 例如、实际充电电流为8.7A、实际放电电流为0.4A。 它应该显示8.3A、但读取的数据大约为7.7A 充电电流。
因此、我想知道为什么读取当前数据不正确。
如果您知道此问题、请帮助我。
谢谢你。
此致、
昂