This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电和放电平均电流读数

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674857/bq34z100-g1-charging-and-discharging-average-current-reading

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

大家好、

我使用 bq34z100-G1来监控 磷酸铁锂电池组的充电和放电电流。 我的电池容量为24V 10Ah。 我的充电器大约为25.2V 8Ah。 我使用微控制器来读取电池充电电流。 命令代码为0x0A/0x0B。 当我插入充电器并仅读取充电电流(即仅打开微控制器)时、其数据是正确的。 但是、当我插入和 打开电源部件(放电电流大约为500mA)时、其数据不正确。 例如、实际充电电流为8.7A、实际放电电流为0.4A。 它应该显示8.3A、但读取的数据大约为7.7A 充电电流。

因此、我想知道为什么读取当前数据不正确。

如果您知道此问题、请帮助我。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aung Myat,
    您是否使用 bqStudio 中的"Calibration"选项卡对电流读数进行了校准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、电池供应商给我的电池组提供3对电缆:电池电源、电池充电器和 I2C 电缆。 他们告诉我们电池电量监测计 IC 是  BQ34Z100-G1。

    您对此有什么设置吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,昂
    电池组供应商应该已经为您校准和配置了 bq34z100-G1、因此我建议您与他们联系以确认他们执行了这些步骤。 您还可以使用 EV2400和 bqStudio GUI 尝试自行校准电流。