This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650在12V SLA 电池负载下不充电。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674867/bq24650-bq24650-not-charging-under-12v-sla-battery-load

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25703A

您好!

我已经根据 http://www.ti.com/lit/an/slva437a/slva437a.pdf 设计了一个电路。  

我希望使用12V 4W 太阳能电池板为12V SLA 电池充电。

连接太阳能电池板时、充电状态1 LED 将亮起。 连接负载(12V 电池)时、LED 关闭。

当电路连接到直流电源时、如果直流电压输出升压至18V、则 Stat 1 LED 将在负载下亮起。

如果您能为我提供任何帮助、我们将不胜感激。

所有组件的 BOM 和电路图如下所示。

ID 数量 封装 组件 供应商 Digi-Key
1 BQ24650RVAT 1 RVA16-2140X2140TP U1 Digi-Key 296-27699-1-ND
2. 3.9. 2. 1210. R1、R2-0.5*W Digi-Key 541-3.9VCT-ND
3. 10k 2. 402. R3、R4 Digi-Key 541-3958-1-ND
4. 25K 1 805. R5 Digi-Key A124124CT-ND
5. 2.2 μ F 1 1206. C1 Digi-Key 587-3370-1-ND
6. 1U 5. 805. C2、C4、C5、C8、C13 Digi-Key 587-1438-1-ND
7. 22pF 2. 603 C3、C14 Digi-Key 399-13715-1-ND
8. 499k 1 402. R6. Digi-Key 541-499KLCT-ND
9. 5.23公里 1 402. R7 Digi-Key 541-5.23 KLCT-ND
10. 7.5k 1 402. R8. Digi-Key 541-7.50KLCT-ND
11. 100 1 402. R9. Digi-Key A121527CT-ND
12. 36K 1 402. R10. Digi-Key 541-36.0KLCT-ND
13. 10. 1 1206. R11. Digi-Key 541-10ECT-ND
14. 2.2. 1 805. R12. Digi-Key 541-2.20CCCT-ND
15. 0.1 μ F 3. 603 C6、C9、C10 Digi-Key 587-3354-1-ND
16. 10 μ H 1 IHLP-5050CE-01 L1 Digi-Key 541-1024-1-ND
17. 库存? 2. SOT-23 Q2、Q3 Digi-Key 2N7002-T1-GE3CT-ND
18 10 μ F 3. 1210. C7、C11、C12 Digi-Key 587-2779-1-ND
19. 0.05 1 1206. R13. Digi-Key 541-2707-1-ND
20. 4.22亿 1 1206. R14. Digi-Key 541-4.22MFCT-ND
21. 162k 1 1206. R15. Digi-Key 541-162KFCT-ND
22. 887k 1 1206. R16. Digi-Key 541-887KFCT-ND
23 154公里 1 1206. R17. Digi-Key 541-154KFCT-ND
24 MMA_ACCEL_CONNECTOR 1 6PINCONNECTORSLOT U2
25 750k 1 1206. R19. Digi-Key 541-750KFCT-ND
26 20万 1 1206. R20. Digi-Key RMCF1206FT200KCT-ND
27. LD1086 D2PAK 稳压器 1 D2PAK U4. Digi-Key 497-1224-1-ND
28. 电池电平信号运行 1 One_O U3
29. R18-ERT-J0ER104HM-(检查) 1 402. 100k@25 Digi-Key P19109CT-ND
30 LTST-C190GKT 2. 603 D2、D3 Digi-Key 160-1183-1-ND
31. 库存? 2. SOT-23 D1、D4 Digi-Key CBAT54CCT-ND
32 肖特基势垒整流器(检查) 1 POWERDI 5. D6. Digi-Key PDS1040LDICT-ND
33. SI7288DP-T1-GE3CT-ND 1 PowerPak SO-8双通道 问题1. Digi-Key SI7288DP-T1-GE3CT-ND
34 Q2栅极 1 One_O U5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24650是一款降压拓扑充电器、这意味着输入电压需要高于输出电压。  

    在启用充电之前、以下条件必须有效:

    •允许充电(MPPSET > 175mV)

    •器件未处于欠压锁定(UVLO)模式、且 VCC 高于 VCC LOWV 阈值

    •器件未处于睡眠模式(即 VCC > SRN)

    •VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)

    •初始上电后完成30ms 延迟

    •REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平

    •热关断(TSHUT)无效•未检测到 TS 故障

    在您的情况下、您的输入很可能会进入睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我将测量每条评论并回复您。  

    能否修改电路以在较低电压的太阳能电池板上运行、即在太阳能输入上放置一个放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要对充电器前端进行升压、以将电压升高到高于电池电压、从而开始充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启用充电之前、以下条件必须有效:

    •允许充电(MPPSET > 175mV):
    MPPSET = 0.814V

    •器件未处于欠压锁定(UVLO)模式、且 VCC 高于 VCC LOWV 阈值
    VCC (12.49V)> Vlowv (10.5V)

    •器件未处于睡眠模式(即 VCC > SRN)
    VCC (12.49V)<SRN(12.79) <--------------------- 您怀疑我的器件必须处于睡眠模式、因为 VCC 小于 SRN=Vbat。

    •VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)
    VCC (12.49)<VBULK(14.8V)

    •初始上电后完成30ms 延迟
    是的、等待时间。

    •REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平
    REGN = 0.022V
    VREF=0.001V

    •热关断(TSHUT)无效•未检测到 TS 故障
    Therm_EN=VREF=0.001V

    您是否有任何建议可让系统在 Vpmax = 12V (Voc = 14.16V)、Ipmax (0.33A)、Pmax:(4W)太阳能电池板输入下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是器件不能与太阳能电池板一起工作、问题是您的太阳能电池板输出<=电池电压(输出电压)

    该器件需要输入高于输出才能进行充电。

    您需要在面板的输出端添加升压、以提高充电电压。

    或者、您也可以查看 bq25703A、它是一款适合您的应用的降压/升压充电器。 bq25703A 中的 VINDPM 功能本质上是 MPPT 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。