请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS561201 主题中讨论的其他器件: TPS62120
现在、我尝试将 TPS561201用作低于输入/输出条件的反相直流/直流转换器。
VIN = 5.4V
Vout =-5.5V
Iout = 0.01A
在这种情况下、如何按如下方式选择每个组件值?
Cin、Cout、L、Cbst
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.