This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:在将该器件用作反相直流/直流转换器时、如何选择每个组件值?

Guru**** 2619125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS62120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671986/tps561201-how-to-select-each-of-component-value-when-using-this-part-as-inverting-dcdc-converter

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件: TPS62120

现在、我尝试将 TPS561201用作低于输入/输出条件的反相直流/直流转换器。

VIN = 5.4V

Vout =-5.5V

Iout = 0.01A

在这种情况下、如何按如下方式选择每个组件值?

Cin、Cout、L、Cbst

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TPS561201是一款降压转换器、不支持 Vout>Vin 应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    对于此反相应用、此采用 TPS62120的参考设计可满足您的需求: http://www.ti.com/tool/pmp9752
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我计划将此直流/直流转换器用于反相直流/直流转换器。 因此、这不是您的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以上我的评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的要求、VIN 为5.4V、Vout 为5.5V、它需要一个升压转换器。 TPS561201是降压转换器、因此无法满足您的要求。 请打开新主题以寻找升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的例子是5.4V 输入/-5.5V 输出。 因此、我想将该器件用作反相直流/直流用例、而不是升压转换器用例。

    实际上、Chris San 提到、该器件能够用作反相直流/直流转换器、在本主题前面做了注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意到您在另一个主题中询问了相同的应用程序、因此请通过电子邮件联系 Anthony 以获取答案。 anthony-lang@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    明白。 我将与 tps561201相关的项目合并为该线程中的反相直流/直流转换器。

    在通过安东尼的回放清晰地回答我的问题后、我将关闭这个话题。

    请稍等片刻。