请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 您好!
我的设计有两个电源轨输入、请参阅以下配置。
DC12 VBAT 始终开启、DC12开启、DC12_POE 关闭、U34的 GATE 引脚上有2.83V 电压。
如果 DC12_POE 打开且 DC12关闭、则栅极引脚上的情况与 U33相同。
我想知道、这是不是由内部电荷泵的输出和电荷泵输出端的 VCE 导致的结果?
如果方框图中 GATE 引脚内部的 BJT 打开、则 VCE 可能会导致此结果。 正确吗?
如果不正确,请告诉我导致此结果的原因是什么。
感谢你的帮助。