This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659037 OTP 8A 1.3的默认设置和电压是多少?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM2434
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184588/tps659037-what-is-the-default-setting-and-voltages-of-tps659037-otp-8a-1-3

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM2434

大家好、

祝你度过美好的一天!

我们有用于 TPS659037 OTP 8A 1.3 PMIC 的定制板。

我已将 PMIC 配置为 BOOT0=0和 BOOT1=1、其他配置根据所附的原理图进行、并且当前未与任何 Sitara 控制器或处理器连接。

e2e.ti.com/.../TPS659037_5F00_8A_5F00_v1.3.pdf

我无法与器件 ID 0x12建立 I2C 通信(尝试与 Arduino 板通信 i2c)、并且任何 SMPS 和 LDO 都没有输出电压。

我有以下问题、请帮我解决

  1. 您能不能指导我、第一次 PMIC 的默认连接应该是什么? 我在随附的原理图中提到的任何连接是否正确? 和
  2. 在没有 I2C 通信的情况下、如果我们只为其加电、那么哪个 SMPS 或 LDO 将开启并提供输出?
  3. 虽然根据 TPS659037的数据表、不支持 AM2434、但如果我想使用 TPS659037更改使用 I2C 的 SMPS/LDO 值、为 AM2434加电、是否可行?

期待收到您的回复。

--

谢谢、此致、

Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、  

    感谢您的参与和快乐假期。 请注意、我们在12月22日至1月6日期间提供有限的产品支持。 您的请求已分配、但在此期间将延迟。 请在2023年1月9日之前回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    等待您的反馈。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Divyesh、

    我已将您的原理图与 TPS659037 检查清单和 TPS659037EVM-090进行比较 、并发现 I2C 线路不应短接在一起。  GPC I2C 接口(I2C1_SCL_SCK 和 I2C1_SDA_SDI)专用于访问系统所有资源的配置寄存器。 DVS I2C 接口(I2C2_SCL_SCE 和 I2C_SDA_SDO)专用于独立于 GPC I2C 访问 DVS 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    [引用 userid="53563" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184588/tps659037-what-is-the-default-setting-and-voltages-of-tps659037-otp-8a-1-3/4466091 #4466091"]nd 发现 I2C 线路不应短接在一起。  GPC I2C 接口(I2C1_SCL_SCK 和 I2C1_SDA_SDI)[/QUERP]

    不、不是很短。 我们放置了0r 电阻器。 我们将其放置在不同的位置。 当前未组装。

    [引用 userid="456289" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184588/tps659037-what-is-the-default-setting-and-voltages-of-tps659037-otp-8a-1-3 "]
    • 您能不能指导我、第一次 PMIC 的默认连接应该是什么? 我在随附的原理图中提到的任何连接是否正确? 和
    • 在没有 I2C 通信的情况下、如果我们只为其加电、那么哪个 SMPS 或 LDO 将开启并提供输出?
    • 虽然根据 TPS659037的数据表、不支持 AM2434、但如果我想使用 TPS659037更改使用 I2C 的 SMPS/LDO 值、为 AM2434加电、是否可行?
    [/报价]

    请帮助我获得上述3个问题的答案。

    等待您的反馈。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Divyesh、

    再次查看您的 I2C 连接后、我同意没问题。

    以下 是 TPS6590378ZWSR 的用户指南供参考。  为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南(修订版 F)(TI.com)

    1)为 TPS659037加电、使其具有预期的电源电压范围(3.135V 至5.25V)、并发送 on request 以启动所有资源。 这包括 I2C 和输出电压。 有关申请的更多信息、请参阅2)。

    我注意到原理图中的某些 LDO 和 SMPS 电压与 OTP 配置不同。 请注意 、TPS6590378ZWSR/TPS6590376ZWSR 有一个已定义的 OTP 配置、 并且不能更改。 请查看用户指南以查看 TPS6590378ZWSR 电源轨的默认状态。

    2) 2)仅使用 VSYS > 3.135 VDC 为器件上电不会提供输出。 根据状态图、当 TPS659037从启动时由有效电源供电时、所有器件资源仍处于关闭状态。 必须向 PMIC 发送 ON 请求以转换到活动模式、此时所有器件资源都处于开启状态。 数据表中的表5-6或表5-9提供了有关哪些信号按请求分类的更多信息。

    3) 3)遗憾的是、TPS6590378ZWSR 必须与定义的 OTP 配置一同使用。 无法使用 I2C 更改每个输出轨的默认值。  

    最棒的

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的支持。

    我参考了 TPS659037寄存器映射、文献编号:SLIU015B 2015年10月–2019年2月修订、但无法获取帧格式。

    最后一个查询是、假设我要读取任何器件寄存器或 SMPS 寄存器、然后对于当前 PMIC 0x8A v1.3、我必须发送什么请求才能接收数据?

    例如、我首先必须配置什么设备 ID、然后必须发送什么数据?(我指的是帧格式)

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy  Divyesh、

    标准 I2C 7位从器件地址设置为010010xx (二进制)、其中两个最低有效位用于页选择。 寄存器映射的第1.1节和数据表的第5.3.9.1.1节介绍了页码。

    例如、如果要读取 SMPS 寄存器:

    • 器件地址为0x48。
    • 您可以使用地址0x27读取 SMPS3_VOLTAGE 等寄存器。

    最棒的

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    祝你度过美好的一天!

    非常感谢您的支持。

    我用同样的方法尝试过它,但没有得到任何答复。

    我在另一个论坛中发现他们正在使用0x58器件 ID 进行通信。

    那么、我如何确认对于 TPS6590376ZWSR 0x8A 1.3 PMIC、ID 是0x58或0x48?

    等待您的反馈。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Divyesh、

    功率寄存器的默认器件 ID 为0x48、但是、如果系统中有另一个使用0x48的 I2C 器件、则该寄存器可以重新映射到0x58。 我将通过确认系统中还有哪些其他器件地址(如果有)来进行调试。

    最棒的  

    戴维·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的支持。

    最后一个查询

    是否可以更改 LDO/SMPS 加电/断电顺序? 通过 i2c。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Divyesh、

    所有 TPS659037资源设置(SMPS/LDO 电压、加电/断电序列)都以寄存器的形式存储。  这些寄存器在启动时由 OTP 设置自动配置。 这些寄存器也可在启动后通过 I2C 进行更改。

    TPS659037 用户指南的第4、5和6节对 OTP 配置进行了更深入的介绍。

    最棒的

    戴维·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的支持。

    问题已解决、我将获得所有电压并根据要求设置序列。

    --

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel