主题中讨论的其他器件: AM2434
大家好、
祝你度过美好的一天!
我们有用于 TPS659037 OTP 8A 1.3 PMIC 的定制板。
我已将 PMIC 配置为 BOOT0=0和 BOOT1=1、其他配置根据所附的原理图进行、并且当前未与任何 Sitara 控制器或处理器连接。
e2e.ti.com/.../TPS659037_5F00_8A_5F00_v1.3.pdf
我无法与器件 ID 0x12建立 I2C 通信(尝试与 Arduino 板通信 i2c)、并且任何 SMPS 和 LDO 都没有输出电压。
我有以下问题、请帮我解决
- 您能不能指导我、第一次 PMIC 的默认连接应该是什么? 我在随附的原理图中提到的任何连接是否正确? 和
- 在没有 I2C 通信的情况下、如果我们只为其加电、那么哪个 SMPS 或 LDO 将开启并提供输出?
- 虽然根据 TPS659037的数据表、不支持 AM2434、但如果我想使用 TPS659037更改使用 I2C 的 SMPS/LDO 值、为 AM2434加电、是否可行?
期待收到您的回复。
--
谢谢、此致、
Divyesh Patel