This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620有噪声

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681457/tps54620-has-noise

主题中讨论的其他器件:TPS54620

我使用5V 输入、通过 TPS54620输出1.8V、电流3A、 HDMI 输出、波形和其他参数、这些参数是正常的。μ A

当我使用9V 输入时、HDMI 输出将会产生噪声、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    观察到更高噪声的原因可能有很多。
    您能否分享您的原理图和布局?
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以共享显示噪声的示波器波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍需要帮助? 我注意到您还有另一个线程也没有响应。