请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 尊敬的先生
我们的项目希望选择 TPS61089。 我们的要求是输入电压= 2-3V 输出电压= 6.5V 输出电流= 1.5A。
但 TPS61089 Vin 最小要求为2.7V。 因此、我准备使用3.3V 来提供输入电压。 VBAT 连接到功率电感器 L1。
请帮助我检查使用方法是否正常。 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.