This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089电路问题。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703346/tps61089-tps61089-circuit-question

器件型号:TPS61089

尊敬的先生

我们的项目希望选择 TPS61089。 我们的要求是输入电压= 2-3V 输出电压= 6.5V 输出电流= 1.5A。

但 TPS61089 Vin 最小要求为2.7V。  因此、我准备使用3.3V 来提供输入电压。 VBAT 连接到功率电感器 L1。

请帮助我检查使用方法是否正常。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接正常。 TPS61089支持这种用法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如何了解 IQ 特征。 我检查了规格 Iq Vin=3uA、Vout=180uA。 这意味着总 Iq = 183uA。

    我的理解是正确的?

    我们的项目需要非常低 的静态电流。 那么、如何降低 TPS61089 IQ 性能。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的!  

    通常、更大的输出功率能力 IC 具有更大的 IQ。 您的 Vin、Vo、IO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen

    输入电压范围为2V 至3V、Vo 为6.5V IO 为1.5A。
    PFM 模式下的 Iq。 我认为它可以降低 IQ?
    IQ 测试结果是 PWM 模式还是 PFM 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IQ 在无开关条件下进行测试。 您需要哪种电流、您似乎不需要负载电流、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen

    当主电池断开时、该升压 IC 用于升压电池电源、使系统保持工作状态。
    1分钟后、软件将关断所有功能进入深度睡眠模式、只有 MCU 工作。 因为我们的背面电池是不充电类型。 因此、我们在系统关断时需要低 IQ。
    在软件完全深度睡眠之前、我们的系统功耗为10W。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen

    根据我们的要求。 您还有其他更好的建议选择吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说在1分钟后、TPS61089只需为 MCU 供电吗? 还是由电池供电? 那么、对于 TPS61089、根本没有负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,您的理解是正确的。 这次 tps61089接近于空载状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TPS61089在空载条件下工作时、它在 PFM 模式下工作、负载输入电流小于1mA。