This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:为锂离子电池充电。

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186952/tps61169-charging-li-ion-batteries

器件型号:TPS61169

大家好、

我可以使用 TPS61169为锂离子电池充电吗?

◆规格
锂离子:2节(8.4V)
充电电流:500mA
输入电压:5V

如果它可用、我 想 查看基准电路。

此致。
Kengo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    很抱歉、我们没有将 TPS61169用作电池充电器的参考设计。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。

    您是否认为可以使用 TPS61169为锂离子电池充电?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    据我了解、锂离子电池充电有多个进展、例如 CC 和 CV。 但使用 TPS61169只能实现 CC 模式。 因此、我认为这不是一个好选择。

    为什么不考虑直接使用充电器 IC?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。

    由于充电 IC 非常昂贵、我考虑的是可为 CC 的 LED 驱动器。

    此致。
    Kengo。