请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 大家好、
我可以使用 TPS61169为锂离子电池充电吗?
◆规格
锂离子:2节(8.4V)
充电电流:500mA
输入电压:5V
如果它可用、我 想 查看基准电路。
此致。
Kengo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.