This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:在 bqstudio 中手动写入数据闪存不起作用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684404/bq34110-writing-data-flash-manually-in-bqstudio-does-not-work

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

来自 TRM 的以下示例不起作用。 我之前单击过一次校准切换。 我在0处有"Flash Update OK Voltage"。 我有版本1.3.8的 bqstudio。 仪表板上的自动刷新和绿色箭头。 可以点击"Read All"、bqstudio 会读取数据闪存并更新显示、因此与 EVM 的通信毫无疑问。

假设 data1位于地址0x4000、data2位于地址0x4002、且 data1和
Data2是 U2类型。 要分别将 data1和 data2更新为0x1234和0x5678、请执行以下操作:
•将0x00 0x40 (小端字节序格式的 DF 地址)写入 ManufacturerAccessControl (0x3E、0x3F)。
•将0x12 0x34 0x56 0x78 (大端字节序格式的数据)写入 MACData (0x40–0x43)。 写入
ManufacturerAccessControl()和 MACData()可在单个事务中执行。
•将0xAB (ManufacturerAccessControl()和 MACData()字节之和的补码)写入
MACDataSum (0x60)。
•将0x08 (4+ MACData()字节长度)写入 MACDataLen (0x61)。
•当 MACDataSum()和 MACDataLen()按顺序写入时、数据闪存写入将执行
(字写入)并已验证是否正确。

我已经尝试过应用工程师提供的另一个示例、但它仍然无法正常工作。 我可以更改数据存储器窗格和 Write_All 上的值、该值有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请从您的逻辑分析仪发送一个示例、其中显示了发送到器件的命令序列、并提供您的 SREC (执行上述命令之前的版本)、以便重现这些结果。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我弄错了。 它现在工作得非常完美。 很明显、我做了一些错误、但我永远不会知道是什么。 感谢你的帮助。