Other Parts Discussed in Thread: BQ25895EVM-664, BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25895
尊敬的 TI 社区:
我正在使用充电器 bq25895对单节锂离子电池进行充电和放电、为此、我使用评估板 BQ25895EVM-664进行确认、然后再开始使用电路板。
我将此评估板用作不带 I2C 通信的独立板。 对于充电部件、它的行为与我预期的行为方式相同。
当我尝试将升压输出端连接到负载时出现问题。对于负载、我将使用不同的功率电阻器。
首先、我已遵循必要条件启用以下数据表链接的升压模式(8.2.5)、例如上拉 OTG 引脚、Vbus 断开、VBAT 高于阈值、一旦满足此要求、我将在 PMID 上获得5V 电压。 到目前为止看起来很好!!
此外、当我开始在 PMID 上连接负载以消耗电流时、对于大于或等于20欧姆的值、它表现良好。 当我低于20欧姆以消耗更多功率时、PMID 电压降至3.4V、同时电流读数也是持续的。 该芯片能够在3.1A 时提供5V 电压、当我尝试消耗超过250mA 的电流时、其行为会有所不同。
我尝试更换电池、也用实验室电源更换了电池、但未更改结果。 现在我对如何解决这个问题有点不安。
提前感谢您的帮助、我们将热切地等待回复。
此致、
Harshraj