This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:升压模式问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895EVM-664, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675172/bq25895evm-664-boost-mode-issue

器件型号:BQ25895EVM-664
主题中讨论的其他器件: BQ25895

尊敬的 TI 社区:

我正在使用充电器 bq25895对单节锂离子电池进行充电和放电、为此、我使用评估板 BQ25895EVM-664进行确认、然后再开始使用电路板。

我将此评估板用作不带 I2C 通信的独立板。 对于充电部件、它的行为与我预期的行为方式相同。  

当我尝试将升压输出端连接到负载时出现问题。对于负载、我将使用不同的功率电阻器。

首先、我已遵循必要条件启用以下数据表链接的升压模式(8.2.5)、例如上拉 OTG 引脚、Vbus 断开、VBAT 高于阈值、一旦满足此要求、我将在 PMID 上获得5V 电压。 到目前为止看起来很好!!

www.ti.com/.../bq25895.pdf

此外、当我开始在 PMID 上连接负载以消耗电流时、对于大于或等于20欧姆的值、它表现良好。 当我低于20欧姆以消耗更多功率时、PMID 电压降至3.4V、同时电流读数也是持续的。 该芯片能够在3.1A 时提供5V 电压、当我尝试消耗超过250mA 的电流时、其行为会有所不同。

我尝试更换电池、也用实验室电源更换了电池、但未更改结果。 现在我对如何解决这个问题有点不安。

提前感谢您的帮助、我们将热切地等待回复。

此致、

Harshraj   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshraj、

     EVM 在充电(降压 )模式下是否正常工作?  在 OTG 模式下、在 EVM 上的 BAT 引脚处测量的电压是多少?     当 EVM 在 OTG 模式下正常工作且无法正常工作时、您能否提供 V (BAT)、V (SYS)、V (SW)和 V (PMID)的示波器截图?  您提到了"电流读数"。  这话什么意思?   您是否安装了串联电流表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的快速响应。

    在回答您的问题时、电流表是肯定的。在您发送邮件后、我确实检查了电压电平、请注意、在我的情况下、电源由于涉及接线连接而下降到低电平。 改进这些连接芯片已开始显示一些改进、尽管它未能满足预期、因为升压输出(PMID)不一致、低于3.9电池电压。

    此外、我移除了 PMID 负载并添加了系统负载、以测量可以消耗的电流。 将其与低值功率电阻器芯片连接失败、这将结束我的测试。

    如果您推荐的充电器可以在3.3电池电压下帮助消耗6安培电流、则最好内置升压。

    感谢您的支持、我们将等待您的回复。

    此致、

    Harshraj   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshraj、

    bq25895是您的应用的最佳选择。 其 IBAT (FET_OCP)、峰值放电流为9A、6A 是最大持续放电电流。 电流表,特别是当设置为自动范围时,添加的串联电阻过大。 我建议删除它们并重试。 它可以提供低至3.0V 的5.0V/3.1A 电流。 如果串联电阻过大并且/或者它们是从低电流到3.1A 的快速瞬态、这会导致 V (BAT)下降到低于 V (OTG_BAT)= 2.9V、那么升压转换器可能无法正常工作。