This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电量监测计针对不会发生的电池过压事件将该引脚置为有效。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702133/bq40z50-r1-gas-gauge-is-asserting-the-pin-for-cell-over-voltage-events-that-do-not-occur

器件型号:BQ40Z50-R1

我有一些4S 软件包、似乎出现了与本标题原始主题中描述的问题相同的问题。 我采集了一个样本、并使用 DMM 实际测量了电池电压、所有四个样本的电压均约为3.57V。 但是、bq40z50-R1报告的电池电压为:Vcell1 2534mV、Vcell2 4615mV、Vcell3 351mV 和 Vcell4 3572mV。

在这3个电池组中、每组报告的 Vcell1电压都异常低(例如2.5V)、Vcell2报告为异常高电压(高达5.5V)、Vcell3和4报告为合理的电压值。 这种模式看起来可疑。

请告诉我原始海报问题的结果吗? (此主题中未显示。) 这可能为我节省了大量分析问题的时间。 谢谢你。

-Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这是电池1+/Cell2-连接至电量监测计 断开的典型症状。

    当与监测计的连接断开时、较低的电池电压将会漂移、较高的电池电压将会漂移。

    当电池2+/cell3-的连接与电量监测计断开时、下图是一个示例图片:

    此致、

    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Swami。 在我的3个问题包中、我发现电池1+和电量监测计 IC 之间存在隐藏良好的间歇性开路。 你为我节省了很多时间。 谢谢。

    -Joe