请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 我有一些4S 软件包、似乎出现了与本标题原始主题中描述的问题相同的问题。 我采集了一个样本、并使用 DMM 实际测量了电池电压、所有四个样本的电压均约为3.57V。 但是、bq40z50-R1报告的电池电压为:Vcell1 2534mV、Vcell2 4615mV、Vcell3 351mV 和 Vcell4 3572mV。
在这3个电池组中、每组报告的 Vcell1电压都异常低(例如2.5V)、Vcell2报告为异常高电压(高达5.5V)、Vcell3和4报告为合理的电压值。 这种模式看起来可疑。
请告诉我原始海报问题的结果吗? (此主题中未显示。) 这可能为我节省了大量分析问题的时间。 谢谢你。
-Joe