This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:I2C 写入周期

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185164/tps55288-i2c-write-cycle

器件型号:TPS55288

大家好、团队、

代表我的客户发布:

您好、TI、

我们使用的是 TPS55288。 我的输入电压为12V 或36V、想知道最大输出电压和电流寄存器的 i2c 写入周期是否有限制。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    TPS55288的最大输出电压为21.26V、输出电流限制为6.36A。

    但最大输出功率取决于客户的应用 Vin 范围和最大 Vout/Iout。 我是否知道客户的应用输入电压范围和最大输出电压/Iout 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    请参阅以下我的客户的回复:

    我的输入电压范围为12V 至30V。
    我的想法是为传感器反应器系统开发一个远程控制电源模块。 根据应用领域的不同、我的 Vin 电压约为12V 或30V。Iin 高达5A。

    输出电压为0.8至21V、输出电流为0至6A。

    我非常清楚电源部分。 我的问题更多是关于控制部件。
    我将通过 I2C 发送许多 Vout 和 Iout 指令、因为我希望将 IC 用作远程控制电源的核心。
    我找不到有关 Vout 和 Iout 指令的最大 I2C 写入指令的信息。

    您还可以为我的应用提供更好的 IC。 如果是、请告诉我。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    很抱歉耽误你的回答、我刚看到你的回复。

    我需要检查最大 I2C 写入周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    只要此部件工作正常、就不应有最大 I2C 写入周期限制。