请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 大家好、团队、
代表我的客户发布:
您好、TI、
我们使用的是 TPS55288。 我的输入电压为12V 或36V、想知道最大输出电压和电流寄存器的 i2c 写入周期是否有限制。
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zack、
请参阅以下我的客户的回复:
我的输入电压范围为12V 至30V。
我的想法是为传感器反应器系统开发一个远程控制电源模块。 根据应用领域的不同、我的 Vin 电压约为12V 或30V。Iin 高达5A。
输出电压为0.8至21V、输出电流为0至6A。
我非常清楚电源部分。 我的问题更多是关于控制部件。
我将通过 I2C 发送许多 Vout 和 Iout 指令、因为我希望将 IC 用作远程控制电源的核心。
我找不到有关 Vout 和 Iout 指令的最大 I2C 写入指令的信息。
您还可以为我的应用提供更好的 IC。 如果是、请告诉我。
此致、
Renan