Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1, LM317, TPS7B82-Q1, TPS7A69-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A47-Q1、 LM317、 TPS7B82-Q1、 TPS7A69-Q1
我需要5V 和3.3V、1A 或更低的直接汽车电池连接。
我发现 LM2940系列应该正常工作。
我是否应该了解更新的内容?
我使用它通过 CAN 和 RS485驱动器为系统供电。
- CAN 5V:TI TCAN1051GVDRQ1 (-40C 至125C、5Mbps、SOIC8、Ioff_leakage <1uA)
- CAN 3V:TI TCAN337GDR (-40C 至125C、5Mbps、SOIC8、Ioff_leakage <6uA、85C、<12uA)
-两者都有“S”静音引脚、高电平有效至三态 CAN 总线驱动器
-RS485: THVD1550DR (-40C 至125C、5V、SOIC8、30kV)