This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:启动行为

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188108/tps25750-startup-behavior

器件型号:TPS25750

大家好、

让我澄清一下我对 TPS25750启动时运行情况的理解。

1.当 PP5V 上没有5V 电源时、TPS25750在 USB-C 电缆插入之前不会处于活动状态、并且称为电池电量耗尽、对吧? 插入电缆后、存在 VBUS、然后激活 TPS25750、对吧?

2.当电池电量耗尽时、器件 作为默认行为运行、数据表中的9.4.1状态。 我想问的是、在加载无电电池配置后。

 2-1. 设置为 AlwaysEnableSink、在 PPHV 处存在5V 电压后、该电压将提供给 MCU。 TPS25750从 MCU 加载补丁、然后 TPS25750将协商其他 PDO (例如9V/3A)。 USB-IF 规范上是否存在任何暴力行为?

 2-2. 在新的 PDO 期间、VBUS 上是否没有复位、对吗? VBUS 电压从5V 平稳地升至9V、对吧?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、您好!

    [引用 userid="404214" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188108/tps25750-startup-behavior ]1. 当 PP5V 上没有5V 电源时、TPS25750在 USB-C 电缆插入之前不会处于活动状态、并且称为电池电量耗尽、对吧? 插入电缆后、存在 VBUS、然后激活 TPS25750、正确?[/报价]

    不可以、PP5V 电源路径与电池电量耗尽状态没有这种关系。

    电池电量耗尽模式

    PD 控制器可通过 VIN3V3或 VBUS 供电。 如果通过 VIN_3V3供电、则由电路板供电。 如果由 VBUS 供电、则由电缆供电。 当由电缆供电时、TPS25750 处于电池电量耗尽模式。 "无电电池模式"对应于 TPS25750由 VBUS 供电时的工作模式。 如果不存在 VIN3V3、我们将其称为"电池电量耗尽/无电池"条件。

    [引用 userid="404214" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188108/tps25750-startup-behavior ]2. 当电池电量耗尽时、该器件 作为默认行为运行、数据表中的9.4.1为该行为。 我想问的是、在加载无电电池配置后。[/quot]

    它取决于所使用的配置、并在您提到的部分中进行了介绍。 它们可能会逐例更改、但通常情况下、PD 控制器将加载到电池电量耗尽配置中、然后检查是否有闪存器件或 I2C 主机可从中加载配置。 如果有来自闪存或 I2C 主机的配置、器件将加载该配置并使用更新的配置正常运行、否则、器件将在电池电量耗尽配置状态下等待。

    [引用 userid="404214" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188108/tps25750-startup-behavior ]2-1 。 设置为 AlwaysEnableSink、在 PPHV 处存在5V 电压后、该电压将提供给 MCU。 TPS25750从 MCU 加载补丁、然后 TPS25750将协商其他 PDO (例如9V/3A)。 USB-IF 规范上是否存在任何暴力行为?

    我不确定您的意思是"暴力"、但在正常运行下 、TPS25750符合 USB 标准。

    [引用 userid="404214" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188108/tps25750-startup-behavior ]2-2。 在新的 PDO 期间、VBUS 上是否没有复位、对吗? VBUS 电压从5V 平稳地升至9V、对吧?[/引述]

    是的、VBUS 上不应复位。

    谢谢、此致、

    Chris