大家好、
让我澄清一下我对 TPS25750启动时运行情况的理解。
1.当 PP5V 上没有5V 电源时、TPS25750在 USB-C 电缆插入之前不会处于活动状态、并且称为电池电量耗尽、对吧? 插入电缆后、存在 VBUS、然后激活 TPS25750、对吧?
2.当电池电量耗尽时、器件 作为默认行为运行、数据表中的9.4.1状态。 我想问的是、在加载无电电池配置后。
2-1. 设置为 AlwaysEnableSink、在 PPHV 处存在5V 电压后、该电压将提供给 MCU。 TPS25750从 MCU 加载补丁、然后 TPS25750将协商其他 PDO (例如9V/3A)。 USB-IF 规范上是否存在任何暴力行为?
2-2. 在新的 PDO 期间、VBUS 上是否没有复位、对吗? VBUS 电压从5V 平稳地升至9V、对吧?
此致、
Hayashi