This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20#39的输出噪声查询

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187330/tps7a20-inquiry-for-tps7a20-s-output-noise

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: LP5907

你(们)好

我们知道、LDO 总输出电压噪声由耦合到输出的输入噪声以及 LDO 产生的固有噪声组成。

那么、我想了解 DS 中的输出噪声是总噪声吗? 对于 TI 的不同 LDO 器件、输入噪声保持不变?

我提出这个问题是因为我想知道客户是否需要低噪声器件、我们是否可以帮助他们根据以下 参数进行选择:输出噪声?  

对于 LP5907和 TPS7A20、如果设置相同、LP5907的输出噪声是否优于 tps7a20?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我们的器件经过法拉第笼式噪声测试、可阻止外部噪声、并使用低噪声电源为器件供电。 因此、噪声规格不包括线路影响、因为在本测试中它们可以忽略不计、为了回答您的问题、您可以将其视为器件之间的输入噪声是恒定的。 请注意、EC 表中的噪声规格是频率范围为10Hz 至100kHz 的积分噪声。  

    请注意、比较器件噪声的更好方法是查看典型特性部分图中的噪声频谱数据。 根据这些波形图、这些器件的噪声性能随频率变化非常相似、尤其是当负载电流至少为10mA 时。  

    LP5907:

    TPS7A20:

    此致、

    Nick