Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A20 主题中讨论的其他器件: LP5907
你(们)好
我们知道、LDO 总输出电压噪声由耦合到输出的输入噪声以及 LDO 产生的固有噪声组成。
那么、我想了解 DS 中的输出噪声是总噪声吗? 对于 TI 的不同 LDO 器件、输入噪声保持不变?
我提出这个问题是因为我想知道客户是否需要低噪声器件、我们是否可以帮助他们根据以下 参数进行选择:输出噪声?
对于 LP5907和 TPS7A20、如果设置相同、LP5907的输出噪声是否优于 tps7a20?