Other Parts Discussed in Thread: BQ2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2000 你(们)好,先生
我的客户设计随附。(我们的充电器是4节镍氢电池(4.8V))
我们测量 Vcc = 5.5V、VTS = 1.8V (与 R8并联10K)、我认为它应该满足充电器条件。 但我们无法测量 Vout。 我们需要注意什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.