This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:BQ2000没有输出电压。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674461/bq2000-bq2000-have-no-vout

器件型号:BQ2000

你(们)好,先生  

我的客户设计随附。(我们的充电器是4节镍氢电池(4.8V))

我们测量 Vcc = 5.5V、VTS = 1.8V (与 R8并联10K)、我认为它应该满足充电器条件。 但我们无法测量 Vout。 我们需要注意什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将 VCC 保持在5V 左右并将输入电压增加到9V? 我想提供更多的输入电压裕量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    我们将输入电压升高到9V、但条件相同。
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 MOD 引脚和栅极驱动电路不同于 dv2000 (www.ti.com/.../sluu006a.pdf) 和 DV2004栅极驱动电路(www.ti.com/.../sluu016a.pdf) 。 您从何处获得该 MOD 引脚栅极驱动电路? Q3栅极电压是什么样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    单击链接时无法找到数据。
    我们有一个新问题、即如何检查电池是否已插入?
    对于 DS、似乎是使用 PVD。 但我不清楚 BQ2000是如何激活的。
    由于构成流程图、因此 BQ2000只满足 V lbat<V bat<Vmcv 和<Vts<Vltf, then BQ2000 will going to fast charger. 要求
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI.com 中搜索 dv2000或 DV2004可以找到演示板原理图和 MOD 引脚栅极驱动电路。

    我想检查开关 FET Q3的栅极驱动电路和波形。 如果栅极驱动电路或波形有任何问题、我们可能无法获得输出电压。

    PVD 是一种终止方法。 是的。 请检查 Vbat;VTS 或保持充电器关闭的任何可能原因。