This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3307:由噪声引起的复位

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680393/tps3307-reset-cause-by-noise

器件型号:TPS3307

大家好、我正在使用此器件、但有一个问题:  

当 MR 引脚打开时、有时部件会意外地自行重置。 如果不使用该引脚、连接到 VDD 并使用10nF 电容滤波器来防止噪声导致复位事件是否正常?

因为我认为有时 MA 可能会受到噪声的影响并导致复位。  

如果对未使用的 MA 引脚还有其他建议、请告诉我。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、将/MR 直接连接到 Vdd 是可以的。

    "滤波器"是什么意思? 您有一个从 Vdd 直接到 GND 的去耦合、您不知道吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4784837、

    我对您的问题有点困惑、我相信您询问的是上述帖子中提到的 Kai 去耦电容器。 我认为最好查看数据表中的推荐应用电路并直接应用。 如果您在 MR 方面遇到问题、并且您未使用该引脚、我建议将其拉高并保留。 我已连接下面的推荐应用电路、您可以在数据表中找到该电路。

    如您所见、Vdd 使用100nF 电容去耦到 GND。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    是的、我们在 Vdd 到 GND 之间具有去耦电容、现在的问题是它可能会对 MR 引脚产生一些噪声影响、从而导致错误复位。  

    只需确认将 VDD 连接到 GND 是否正常、我们是否需要在 MR 引脚和 GND 之间放置额外的电容。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的回复、我很困惑、因为在典型应用中没有 MR 引脚的配置。
    只需确认是否需要额外的去耦电容器?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您能否向我们展示您的 TPS3307电路的原理图? 此原理图还应显示您使用/MR 引脚的确切操作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4784837、

    在 MR 引脚上无需额外的去耦电容;MR 在内部上拉至 VDD、如下面的方框图所示。 这意味着您可以将 MR 保持悬空、不会导致问题。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    有关原理图、请参阅下图。  

    最初它是打开的、但有一些噪声问题会导致错误复位。  

    因此、我想知道它是否可以连接到 VDD、以及它是否需要额外的去耦电容器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    因为我不确定是否有噪声会影响复位信号、所以我想知道连接到 VDD 是否更好?
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    将/MR 引脚直接连接到 VDD。 这将是最佳解决方案。

    是否确定噪声未通过感测输入进入 TPS3307? "sense 3"输入端的电阻器具有相当高的欧姆值。 由于杂散电容耦合、这里的噪声可能会进入 TPS3307。 或者噪声是否可以直接来自+12V 线路或 CN1?

    为什么选择 R36?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您可以将/MR 引脚连接到 VDD、但这不应是噪声源、因为它在内部上拉。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    感谢您的介绍。  

    还不确定、您是否意味着我们应该更改电阻分压器? 这些也可能是一种可能性。 我将检查它。

    确认后、该电阻器用于防止 RESET 引脚产生瞬态、以保护 CPU 输入引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

     我们记录的上述范围是复位发生的时间。

    CH1:V_Sense1,CH2:V_Sense2,CH3:V_Sense3,CH4:V_Reset

    正如我们在图片中看到的、当 复位 发生时、V_Sense1和 V_Sense2处于振铃状态、V_Sense3在0.285us 下降至1.25V 以下。但这些情况无法根据数据表中显示的歧视进行复位、对吧?

    因此、我们检查电源 VDD 和 MR、然后再拍照、如下所示。

    CH1:V_MR,CH2:V_Reset,CH3:V_VDD,CH4:V_Sense2

    发生复位时 VDD 会下降。VDD 的下降是否会导致复位?Howerver、我们还记录了一些 VDD 下降但未发生复位的图片 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    注意到并感谢您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    如果您仔细观察第一个示波器图的黄色线、您会注意到3.3V 电源电压叠加在非常窄且很重的噪声尖峰上、这看起来低于3.0V、恰好在/Reset 输出变为低电平时。 因此、我认为 TPS3307的3.3V 电源线上存在噪声! 您应该改进这个引脚上的去耦测量。

    您还可以看到、粉色曲线(SENSE 3)没有这些窄噪声尖峰。 这肯定是 C29引起的低通滤波的结果。

    在我看来、您的 PCB 不使用实心接地层。 我是对的吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    我想与您确认一件事。

    下表中的参数是导致 IC 复位的脉冲时间、这是正确的吗?  

    或器件在 VDD 降至0.7VDD 以下时复位?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    只有 SENSE 输入和/MR 输入会创建复位。 低于0.7VDD 的 VDD 不会造成复位。 如果您希望 VDD 下降产生复位、则必须将一个自由感测输入连接到 VDD。 您已经在原理图中完成了这一操作、对吧?

    Gary、您的应用程序会受到大量噪声的影响。 我认为这是你的问题。 您应该加强去耦措施。 请再次阅读我的上一篇文章。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    当 SENSE 或/MR 下降至低电平时、复位变为有效。 当器件在 VDD 上的电压低于0.4V 时、复位输出未定义。 我也相信问题是由於噪音过大所致。 我们已经看到、当 VDD 上没有足够的输入电容时、噪声会通过 VDD 引脚传播。 请增加您的去耦电容器、如果问题继续存在、请告知我。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    明白了。 感谢您的回复、现在 RD 愿意更改原理图、将 MR 引脚固定到 VDD、并增加 VDD 引脚上的去耦电容。  

    完成此操作后、我们将尝试进行测试、看看这是否可以改善问题。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的解释。 首先、我们将努力改善 VDD 引脚上的噪声和去耦电容。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    使用实心接地层可能非常有用... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    PCB 布局如上所示。红色大平面是 GND 覆铜、白色部分是 GND 层。您之前提到的实心接地层是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    是的、红色表示接地填充、白色表示接地平面。

    TPS3307的去耦电容在哪里? 它应非常靠近 TPS3307的 VDD 引脚、并应通过实心接地层连接到 TPS3307的 GND 引脚。

    你的通孔周围的气氛有点大。 这会破坏接地层的稳定性。 我们在 Out 项目中使用直径为0.4mm 的钻头、直径为0.8mm 的铜以及直径为0.3mm 的通孔周围气氛。

    将过孔以这样的方式放置、使其之间有一个接地平面。 只有这样、过孔才能相互屏蔽。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午开

    去耦电容器位于另一侧。如下所示。实际上,在该 PCB 中,钻孔 直径为0.4mm, 铜直径为0.8mm,  过孔周围的气氛为0.4mm (公司 限制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /MR 引脚在内部连接到 VDD 引脚、因此如果/MR 导致误触发、增加 VDD 上的去耦功能将有所帮助。 如果不使用 VDD、您还可以将/MR 直接连接到外部。 在正常情况下、只需将/MR 引脚悬空即可。 您如何确定/MR 导致了复位、而不是任何感应引脚?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    到目前为止,我仍然无法确定哪个引脚导致 了复位 。如果您 在 POST 之前检查我的,则可以发现 在复位发生之前,SENSE 引脚上的窄噪声尖峰持续时间小于1us,这不符合根据数据表导致复位的条件, 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    再次查看示波器图时、您会发现所有信号都同时下降。 无法看到通常应可见的传播延迟时间。 因此、我认为您连接到/RESET 输出的电路强制关闭/RESET 线路。 由于/RESET 输出是推挽级、因此整个芯片短路、VDD 引脚和所有感应输入!

    请注意、有些微控制器具有/RESET 输入、有时用作输出! 微控制器可以将此输入切换为低电平、就像有输出而不是输入一样! 在这种情况下、您需要一个具有漏极开路输出而非推挽级的复位芯片。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我认为噪声是通过 VDD 或 SENSE 传播的、或者复位线路上的某种情况会导致错误触发。 我建议在 VDD 处添加旁路电容器、并从复位中移除任何其他电路、然后查看问题是否仍然存在。

    Michael