大家好、我正在使用此器件、但有一个问题:
当 MR 引脚打开时、有时部件会意外地自行重置。 如果不使用该引脚、连接到 VDD 并使用10nF 电容滤波器来防止噪声导致复位事件是否正常?
因为我认为有时 MA 可能会受到噪声的影响并导致复位。
如果对未使用的 MA 引脚还有其他建议、请告诉我。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kai
我们记录的上述范围是复位发生的时间。
CH1:V_Sense1,CH2:V_Sense2,CH3:V_Sense3,CH4:V_Reset
正如我们在图片中看到的、当 复位 发生时、V_Sense1和 V_Sense2处于振铃状态、V_Sense3在0.285us 下降至1.25V 以下。但这些情况无法根据数据表中显示的歧视进行复位、对吧?
因此、我们检查电源 VDD 和 MR、然后再拍照、如下所示。
CH1:V_MR,CH2:V_Reset,CH3:V_VDD,CH4:V_Sense2
发生复位时 VDD 会下降。VDD 的下降是否会导致复位?Howerver、我们还记录了一些 VDD 下降但未发生复位的图片 。