Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TPS65218
主题中讨论的其他器件:AM4378、
大家好:
我为 TPS65218的 am4378供电、但其 DCDC5输出为4.72V、这会导致 RTC 无法工作。 我想知道为什么会发生这种情况?
我的板已经正常工作了大约1个嘴。 上周出现此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果这些 PCB 已经工作了一个月、并且突然开始表现出这种行为、我猜您在 IN_BU 引脚上发生了 EOS (电气过载)事件。
EOS 事件通常会导致 FET 损坏并永久短路(闭合电路)。 这意味着 VDCDC5 = VIN_BU、DCDC5将卡在100%占空比中。 换言之、它不再进行切换。 EOS 还会导致 FET 永久开路、但这取决于许多因素。
请注意 、在第9页的绝对最大额定值表中、IN_BU 的最大值为5.8V、而所有其他 IN_xxx 引脚的最大值为7V。
为了证明这一理论、您将需要在系统首次开启时监控其主输入电源轨、并查看是否存在超过大约5V 预期值的过冲。