This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218的 DCDC5通道有问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672831/tps65218-something-wrong-with-dcdc5-channel-of-tps65218

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:AM4378

大家好:

我为 TPS65218的 am4378供电、但其 DCDC5输出为4.72V、这会导致 RTC 无法工作。 我想知道为什么会发生这种情况?  

我的板已经正常工作了大约1个嘴。 上周出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过示波器提供显示问题发生的屏幕截图?

    您是否有可以分享的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian:

    我将 TPS65218参考设计为 AM4378的 GPEVM。 这是 DCDC5部件:

    DCDC5通道的波形如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享 PCB 上组装的 TPS65218器件的完整可订购器件型号。
    它应该是 TPS65218B1、TPS65218B101或 TPS65218D1、并以字母结尾以指定封装类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian:

     我们在电路板中使用的是 TPS65218B1RSLR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这些 PCB 已经工作了一个月、并且突然开始表现出这种行为、我猜您在 IN_BU 引脚上发生了 EOS (电气过载)事件。

    EOS 事件通常会导致 FET 损坏并永久短路(闭合电路)。 这意味着 VDCDC5 = VIN_BU、DCDC5将卡在100%占空比中。 换言之、它不再进行切换。 EOS 还会导致 FET 永久开路、但这取决于许多因素。

    请注意 、在第9页的绝对最大额定值表中、IN_BU 的最大值为5.8V、而所有其他 IN_xxx 引脚的最大值为7V。

    为了证明这一理论、您将需要在系统首次开启时监控其主输入电源轨、并查看是否存在超过大约5V 预期值的过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 DCDC5受损并输出4.72V 时、DCDC6和 SYS_BU 上的电压是多少?

    此 EOS 事件可能发生在 IN_BU 输入负载开关的上游、也可能仅发生在 DCDC5转换器的下游、但如果 DCDC6和 SYS_BU 也提供了一个奇怪的输出电压、则意味着损坏首先发生在上游并传播到下游。