Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1
大家好、
我的客户正在使用 TPS7A47-Q1、 最近报告 了5个故障案例(总共30块电路板)。
背景:
1)输入电压:24.5~28V (输入来自多绕组反激、它是辅助绕组输出、并且由于交叉调节而变化)。
2) 2)输出电压:24V
3)输出负载电流:0.02A~0.33A
4) 4)如上所述、输入因交叉调节而变化。 如果反激式器件的主输出为满负载、则该辅助绕组 可输出28V/0.02A。 如果反激式器件的主输出处于 轻负载状态、则该辅助绕组 可输出24.5V/0.33A。
故障描述:
1) 1)故障表明 TPS7A47-Q1在负载大于0.02A 时具有输出
2) 2)如果断开负载、则故障显示输出较低(输出@21.5~23V、但无法实现24V)
3) 3)测试 NG 样片 是否在引脚(输入和 GND、输出和 GND、输入+和输出)之间短路、答案是没有短路。
4) A-B-A 测试显示了 NC 采样之后的故障。
这是原理图。 您是否听说过其他客户的类似故障? 您是否知道导致此类故障的原因? 我不确定我们是否需要提交 FA 申请。

此致、
杨