This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:TPS7A47-Q1输出故障问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186047/tps7a47-q1-tps7a47-q1-output-failure-issue

器件型号:TPS7A47-Q1

大家好、

我的客户正在使用 TPS7A47-Q1、 最近报告 了5个故障案例(总共30块电路板)。  

背景:

1)输入电压:24.5~28V (输入来自多绕组反激、它是辅助绕组输出、并且由于交叉调节而变化)。

2) 2)输出电压:24V

3)输出负载电流:0.02A~0.33A

4) 4)如上所述、输入因交叉调节而变化。 如果反激式器件的主输出为满负载、则该辅助绕组 可输出28V/0.02A。 如果反激式器件的主输出处于 轻负载状态、则该辅助绕组 可输出24.5V/0.33A。

 

故障描述:

1) 1)故障表明 TPS7A47-Q1在负载大于0.02A 时具有输出

2) 2)如果断开负载、则故障显示输出较低(输出@21.5~23V、但无法实现24V)

3) 3)测试 NG 样片 是否在引脚(输入和 GND、输出和 GND、输入+和输出)之间短路、答案是没有短路。

4) A-B-A 测试显示了 NC 采样之后的故障。

这是原理图。 您是否听说过其他客户的类似故障? 您是否知道导致此类故障的原因? 我不确定我们是否需要提交 FA 申请。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我在原理图中看到了两个可能会引发一些问题的问题。 首先、建议将两个输出引脚(1和20)连接在一起、以获得更好的压降性能和启动期间的电流限制问题。  

    另一个问题是使能引脚(13)、根据建议的条件、使能的最低电压要求为2V:

    使能引脚上使用的电阻分压器网络使得 VEN < 2V (在 VIN < 28V 的某些情况下)、这可能是某些电路板中输出未达到所需值的原因。 是否可以交换 R3和 R7并再次运行测试?  

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    测试显示 交换 R3和 R7不能解决此问题。

    关于使能设置、即使我们不更改 SWaP R3和 R7、客户也发现  TPS7A47-Q1可以在输入电压= 22V Iout = 20mA 时启动(使用外部直流电源)。 但输出为~21.9V。 LDO 工作几秒钟、然后停止工作。  

    如果 Vin = 22V、电压@EN = 1.69V、 那么为什么 TPS7A47-Q1可以启动? 因为 EN 需要至少2V 的电压。 如果您有的话、您是否还能够在 EVM 中再次进行测试?

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您通过交换电阻器进行测试。 建议运行条件表中的 VEN 最小值是 LDO 在正常条件下启动的电压。

    我目前没有此 EVM、但我可以尽快获取一个 EVM 来测试此 LDO 和条件。  

    此外、在测试中、客户是否将两个输出引脚连接在一起?

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    感谢您的回复。 测试连接了两个输出引脚和、没有发现差异。

    客户在  Vin = 22V Iout = 20mA (使用外部直流电源)下进行了另一项测试(上电和断电循环)。 波形。

    如果有更多观点、请告知我们。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我对测试和原理图有一些疑问:

    R4的用途是什么? 您是否曾尝试过没有测试?

    EN 引脚上有一个电阻分压器用于什么用途? 您是否曾尝试简单地将 Vin 直接连接到 EN 而不使用任何电阻? 使能电路上有一个内部下拉电阻器。

    在测试期间、您是否使用了电阻负载?  

    您能否还展示 EN 引脚上的波形是什么样子的? 此外、在第二次上电测试期间、您是否曾尝试等待 Vin 完全断电、然后再重新给 LDO 上电? Vin 的斜升速率在第一次上电和第二次上电时是否相同?

    此致、

    安德烈斯