This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:将 t_HOLD 超时减少为1s

Guru**** 2590150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51050B, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702874/bq51013b-reduce-t_hold-timeout-of-1s

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51050BTPS61500

大家好、我目前正在开发一个将 BQ51013B IC 用作能源的 PCB、但在器件启用 Vout 之前、我们遇到了一秒延迟的问题。

是否有任何解决方案可以禁用或减少此延迟?

唯一一个没有延迟的 IC 是 BQ51050B、但如果没有电池、则在功率超过1W 时无法工作。

电源 PCB 由无线充电器电路和光驱动器电路(TPS61500)组成。


非常感谢、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    检查 RECT 引脚处的电压。
    RX 置于 TX 和 Vout 使能之间的时间可能是由于在 RECT 引脚将 TX 调谐到7V 所需的时间、然后 Vout 被启用。 如果这是问题区域、则可以解决调整线圈调优问题。
    另一件事可能是启动时通信不良、在设置 RX 到 TX 通信之前、需要尝试几次。 增大通信电容器的值可能有助于实现这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill:

    我已经检查了 RECT 引脚、正如您说过的、将 TX 调到7V 需要一秒钟。 我曾尝试增加 COMM 引脚的电容、但我在 maxumum 只获得了20ms 的电容。

    还有其他解决方案可以"躺在 IC 上"或加快速度(我们希望将输出延迟降低500ms 或以上)。

    非常感谢您的协作、
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Marco
    还需要检查 TX、ping 之间的时间通常为500ms。 TX 将通过为线圈供电来检查 RX、并查找 RX 的回复。 这通常每500ms 执行一次。
    您使用的是哪种 TX?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Marco
    我已经检查了 RECT 引脚、正如您说过的、将 TX 调到7V 需要一秒钟。 --- Bill J ---检查 RX 线圈的调谐,请参阅数据表的第8.2.1.2.2节串联和并联谐振电容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我们已经对 Cs 和 CD 电容器进行了计算、并将电容器从10nF 更改为22nF、并将47nF 连接到 COMM 引脚、但尚未改进。

    只有减小线圈之间的距离才会减小延迟、目前距离为5到6mm、将其减小到3mm 已将延迟从1600ms 降低到800ms (但我们无法大幅减小距离)。

    对于 TX 功率传输、我们使用 Silvertel AG320T 和线圈760308103102 (Wurth)、在 Rx 上、我们使用线圈760308102207 (Wurth)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将通过论坛私人消息与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你