请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 主题中讨论的其他器件: BQ51050B、 TPS61500
大家好、我目前正在开发一个将 BQ51013B IC 用作能源的 PCB、但在器件启用 Vout 之前、我们遇到了一秒延迟的问题。
是否有任何解决方案可以禁用或减少此延迟?
唯一一个没有延迟的 IC 是 BQ51050B、但如果没有电池、则在功率超过1W 时无法工作。
电源 PCB 由无线充电器电路和光驱动器电路(TPS61500)组成。
非常感谢、
Marco