This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电池电量监测计容量估算值不足

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673924/bq34z100-g1-inadequate-values-of-battery-gauge-capacity-estimates

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!  

两年前、我们推出了一款主要使用 BQ34Z100-G1来监测内部电池电量(1S2P 1200mAh、锂离子电池)的产品。 测量仪表经过校准、并由 TI FAE 在台湾的团队生成黄金图像。

我们最近观察到客户表示电池电量不准确。

根据我们的调查、电池电量监测计的值会记录:

RemainingCapacity() - RM - 0x04/0x05
FullChargeCapacity() - FCC - 0x06/0x07
TrueRC() - TRC - 0x68/0x69
TrueFCC() - TFCC - 0x6A/0x6B

在充电和放电过程中(尤其是重复部分充电或放电)、通常行为不充分。

--在重复充电/放电周期(可能是部分)的过程中,FullChargeCapacity()有时会获得奇怪的值,如600mAh 甚至100-300mAh。 在放电/充电几个周期后,FCC 值可能会恢复到预期值。 我们观察到 FullChargeCapacity()的值小至74mAh、在一个器件上甚至是0mAh (即使电池似乎没有故障)。  

简而言之:FullChargeCapacity()有时是随机的,不可预测的,没有明确的解释说明它是如何发生的。  

如果您对可能导致此问题的原因有任何疑问、如果您对我们可以采取的措施有任何建议、请告诉我。 谢谢!

我已导出此处包含的数据闪存文件(.csv 格式)。 我添加了一列、以便您可以比较新单元和旧单元之间的值。  

*德州仪器数据闪存文件
* 新单位的值 旧单位的值
*字段顺序:类名  子类名称  参数名称  参数值  参数值  显示单位
配置 安全性 OT Chg 55 55 1°C
配置 安全性 OT Chg Time 2. 2.
配置 安全性 OT Chg 恢复 50 50 1°C
配置 安全性 OT DSG 60 60 1°C
配置 安全性 OT DSG 时间 2. 2.
配置 安全性 OT DSG 恢复 55 55 1°C
配置 充电抑制配置 CHG 抑制温度低 0 0 1°C
配置 充电抑制配置 CHG 抑制温度高 45. 45. 1°C
配置 充电抑制配置 温度油液 5. 5. 1°C
配置 充电 挂起低温 -5. -5. 1°C
配置 充电 挂起高温 55 55 1°C
配置 充电 PB EFF 效率 100 100 %
配置 充电 PB 温度补偿 24.96 24.96 %
配置 充电 PB 下降百分比 96 96 %
配置 充电 PB 减速率 10. 10. %
配置 充电终止 锥形电流 296. 296. 放大器
配置 充电终止 最小锥形容量 240 240 mAmpHr
配置 充电终止 电池锥形电压 100 100 毫伏
配置 充电终止 当前锥形窗口 40 40
配置 充电终止 TCA 设置% 99 99 百分比
配置 充电终止 TCA 清除百分比 95 95 百分比
配置 充电终止 FC 设置% -1 -1 百分比
配置 充电终止 FC 清除百分比 98 98 百分比
配置 充电终止 DODatEOC 增量 T 10. 10. 1°C
配置 充电终止 镍氢 Delta 温度 3. 3. 1°C
配置 充电终止 镍氢 Delta 温度时间 180 180
配置 充电终止 镍氢关断 时间 100 100
配置 充电终止 镍氢关断电流 240 240 放大器
配置 充电终止 镍氢关断 温度 25 25 1°C
配置 充电终止 镍氢电池负增量电压 17. 17. 毫伏
配置 充电终止 镍氢电池负增量时间 16. 16.
配置 充电终止 镍氢电池负电压 Delta 定电压 4200 4200 毫伏
配置 数据 制造日期 1980年1月1日 1980年1月1日 Day + Mo * 32 +(yr -1980年)*256
配置 数据 序列号 1 1 十六进制
配置 数据 周期计数 0 5. 计数
配置 数据 CC 阈值 960 960 mAmpHr
配置 数据 最大误差限制 100 100 %
配置 数据 设计容量 1160 1160 MilliAmpHour
配置 数据 设计能源 4440. 4440. MilliWattHour
配置 数据 SOH 负载 I -400 -400 毫安
配置 数据 电池充电电压 T1-T2 4200 4200 MV
配置 数据 电池充电电压 T2-T3 4200 4200 MV
配置 数据 电池充电电压 T3-T4 4200 4200 MV
配置 数据 充电电流 T1-T2 10. 10. 百分比
配置 数据 充电电流 T2-T3 50 50 百分比
配置 数据 充电电流 T3-T4 30 30 百分比
配置 数据 JEITA T1 0 0 摄氏度
配置 数据 JEITA T2 10. 10. 摄氏度
配置 数据 JEITA T3 45. 45. 摄氏度
配置 数据 JEITA T4 55 55 摄氏度
配置 数据 设计能源规模 1 1 数字
配置 数据 器件名称 bq34z100-G1 bq34z100-G1 -
配置 数据 制造商名称 德州仪器 德州仪器 -
配置 数据 器件化学特性 狮子 狮子 -
配置 放电 SOC1设置阈值 174. 174. 毫安时
配置 放电 SOC1清除阈值 203. 203. 毫安时
配置 放电 SOCF 设置阈值 87 87 毫安时
配置 放电 SOCF 清除阈值 116 116 毫安时
配置 放电 电池 BL 设置电压阈值 3000 3000 毫伏
配置 放电 电池 BL 设定电压时间 2. 2.
配置 放电 电池 BL 清零电压阈值 3200 3200 毫伏
配置 放电 电芯 BH 设置电压阈值 4200 4200 毫伏
配置 放电 电芯 BH 电压时间 2. 2.
配置 放电 电芯 BH 清零电压阈值 4200 4200 毫伏
配置 放电 周期增量 0.05 0.05 %
配置 制造商数据 包装批次代码 0 0 十六进制
配置 制造商数据 PCB 批次代码 0 0 十六进制
配置 制造商数据 固件版本 0 0 十六进制
配置 制造商数据 硬件版本 0 0 十六进制
配置 制造商数据 单元格修订 0 0 十六进制
配置 制造商数据 DF 配置版本 0 0 十六进制
配置 寿命数据 使用寿命最高温度 30 79 1°C
配置 寿命数据 使用寿命最低温度 20. -13.9 1°C
配置 寿命数据 使用寿命最大 Chg 电流 1291 1865 放大器
配置 寿命数据 使用寿命最大 DSG 电流 -1884年 -1884年 mA
配置 寿命数据 使用寿命最大电池组电压 210 210 20mV
配置 寿命数据 终身最小电池组电压 151. 149. 20mV
配置 使用寿命温度样本 LT 闪存计数 12. 66 计数
配置 寄存器 包配置 1.00E+01 1.00E+01 标志
配置 寄存器 电池组配置 B A1 A1 标志
配置 寄存器 电池组配置 C 33. 33. 标志
配置 寄存器 LED_Comm 配置 0a 0a 标志
配置 寄存器 警报配置 0 0 标志
配置 寄存器 串联电池节数 1 1 数字
配置 寿命分辨率 左温度分辨率 1 1 1°C
配置 寿命分辨率 左侧电阻器 100 100 mA
配置 寿命分辨率 左 V 电阻 1 1 20mV
配置 寿命分辨率 LT 更新时间 60 60
配置 LED 显示屏 LED 保持时间 4. 4. 数字
配置 电源 闪存更新正常电芯电压 2800 2800 毫伏
配置 电源 休眠电流 10. 10. 放大器
配置 电源 FS 等待 10. 10.
系统数据 制造商信息 块 A 0 20. 20. 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 1. 16. 16. 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 2. 7. 7. 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 3. 26 26 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 4. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 5. 1 1 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 6. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 7. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 8. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 9. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 10. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 11. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 12. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 13. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 14. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 15. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 16. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 17. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 18. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 A 组19. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 20. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 21. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 22. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 23. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 24. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 25. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 26. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 27. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 28. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 29. 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 30 0 0 十六进制
系统数据 制造商信息 块 A 31. 0 0 十六进制
电量监测 IT 配置 负载选择 2. 2. 数字
电量监测 IT 配置 加载模式 1 1 数字
电量监测 IT 配置 电阻器电流 10. 10. 放大器
电量监测 IT 配置 最大分辨率系数 50 50 数字
电量监测 IT 配置 最小分辨率系数 1 1 数字
电量监测 IT 配置 RA 滤波器 500 500 数字
电量监测 IT 配置 最小 PassedChg 镍氢电池- LA 第1个 Qmax 50 50 %
电量监测 IT 配置 最大 Qmax 变化 100 100 %
电量监测 IT 配置 电池终止电压 3200 3200 毫伏
电量监测 IT 配置 电芯项 V Delta 200 200 毫伏
电量监测 IT 配置 重新发送时间 500 500
电量监测 IT 配置 用户速率- mA 0 0 毫安
电量监测 IT 配置 用户速率-供电 0 0 MW/CW
电量监测 IT 配置 保留容量 mAh 0 0 MilliAmpHour
电量监测 IT 配置 保留能源 0 0 MWH/CWH
电量监测 IT 配置 最大比例反向网格 4. 4. 数字
电量监测 IT 配置 Cell Min DeltaV 0 0 毫伏
电量监测 IT 配置 RA 最大增量 15. 15. %
电量监测 IT 配置 设计电阻 173. 173. 穆罕默德
电量监测 IT 配置 基准栅格 4. 4. -
电量监测 IT 配置 Qmax 最大增量% 10. 10. mAmpHour
电量监测 IT 配置 最大分辨率标度 32000年 32000年 数字
电量监测 IT 配置 最小分辨率标度 1 1 数字
电量监测 IT 配置 快速启动 SOC 10. 10. %
电量监测 IT 配置 为 HYS V Shift 充电 40 40 毫伏
电量监测 IT 配置 平稳的放松时间 1000 1000 S
电量监测 电流阈值 DSG 电流阈值 60 60 放大器
电量监测 电流阈值 CHG 电流阈值 75 75 放大器
电量监测 电流阈值 退出电流 40 40 放大器
电量监测 电流阈值 DSG 放松时间 60 60
电量监测 电流阈值 放松时间 60 60
电量监测 电流阈值 Cell Max IR Correct 400 400 MV
电量监测 状态 Qmax Cell 0 1171. 1174. mAmpHr
电量监测 状态 周期计数 0 0 数字
电量监测 状态 更新状态 6. 6. 数字
电量监测 状态 Chg Term 下的电芯 V 4187 4158 毫伏
电量监测 状态 平均 I 上次运行 -239. -779 放大器
电量监测 状态 平均 P 上次运行 -906 -2944 MilliWattHour
电量监测 状态 电芯增量电压 1 8. 毫伏
电量监测 状态 t RISE 20. 20. 数字
电量监测 状态 t 时间常数 1000 1000 数字
RA 表 RA0表 RA 标志 55 0 十六进制
RA 表 RA0表 RA 0 56. 46. 数字
RA 表 RA0表 RA 1. 56. 46. 数字
RA 表 RA0表 RA 2. 176. 153. 数字
RA 表 RA0表 RA 3. 227 283. 数字
RA 表 RA0表 RA 4. 173. 429. 数字
RA 表 RA0表 RA 5. 181. 552. 数字
RA 表 RA0表 RA 6. 235 840) 数字
RA 表 RA0表 RA 7. 218. 7772 数字
RA 表 RA0表 RA 8. 218. 7772 数字
RA 表 RA0表 RA 9. 217. 7772 数字
RA 表 RA0表 RA 10. 193. 714) 数字
RA 表 RA0表 RA 11. 233 840) 数字
RA 表 RA0表 RA 12. 285. 1041. 数字
RA 表 RA0表 第13条 349) 1242. 数字
RA 表 RA0表 RA 14. 3438. 12400 数字
RA 表 RA0x 表 RA 标志 0 55 十六进制
RA 表 RA0x 表 RA 0 56. 46. 数字
RA 表 RA0x 表 RA 1. 56. 46. 数字
RA 表 RA0x 表 RA 2. 176. 153. 数字
RA 表 RA0x 表 RA 3. 227 309. 数字
RA 表 RA0x 表 RA 4. 173. 468 数字
RA 表 RA0x 表 RA 5. 181. 603 数字
RA 表 RA0x 表 RA 6. 235 917-17 数字
RA 表 RA0x 表 RA 7. 218. 843 数字
RA 表 RA0x 表 RA 8. 218. 843 数字
RA 表 RA0x 表 RA 9. 217. 843 数字
RA 表 RA0x 表 RA 10. 193. 780 数字
RA 表 RA0x 表 RA 11. 233 917-17 数字
RA 表 RA0x 表 RA 12. 285. 1137. 数字
RA 表 RA0x 表 第13条 364. 1356. 数字
RA 表 RA0x 表 RA 14. 3586 13539. 数字
校准 数据 CC 增益 10.748 10.748 m Ω
校准 数据 CC Delta 10.73. 10.73. m Ω
校准 数据 CC 偏移 -1273 -1274. 数字
校准 数据 电路板偏移 14. 14. 数字
校准 数据 内部温度偏移 0 0 摄氏度
校准 数据 外部温度偏移 0 0 摄氏度
校准 数据 分压器 5004. 5004. 毫伏
校准 电流 死区 5. 5. 放大器
安全性 代码 密封至未密封 36720414 36720414 十六进制
安全性 代码 未密封至满 FFFFFFFF FFFFFFFF 十六进制
安全性 代码 AUHEN 键3 1234567 1234567 十六进制
安全性 代码 AUHEN 键2 89abcdef 89abcdef 十六进制
安全性 代码 AUHEN 键1 fedcba98 fedcba98 十六进制
安全性 代码 AUTHEN Key0 76543210 76543210 十六进制

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    看起来、Qmax 从未有机会学习。 这可能会导致 Ra 表学习错误、然后监测精度肯定会受到影响。
    您能否在一些旧电池组上运行"未过滤"学习周期并查看 Qmax 和 Ra 应为多少?
    放电至空、至少休息5小时、然后将更新状态设置为00、Ra 标志= FFFF。 发送了 RESET 命令、IT_ENABLE 命令、然后开始充电、至少休息两小时(或直到 Qmax 更新)、然后放电至空状态并至少休息5小时(或直到 Qmax 再次更新)。 然后、将该周期后的 Qmax 和 Ra 值与黄金值和 AS 接收值进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qmax 是否应该在电池充电和放电时不断更新? 当您说 Qmax 从未有机会学习时、这是否假设在产品生产期间或电池正常使用期间发生?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标是在满足 Qmax 更新条件时定期在现场更新。  对于该监测计、它需要两次宽松的电压测量、间隔至少为37%。  还有其他一些注意事项、您能否分享您的典型使用情况?  容量的下降速度相当慢、因此不需要经常获取 Qmax 更新、但如果经过多年、它永远不会更新、则这可能是一个问题。