This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:VIN 最大额定值和 Cout 类型

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683711/tps92691-vin-maximum-rating-and-cout-type

器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件: TPS92690

尊敬的 E2E 会员:

我们的客户希望设计 LED 驱动器和规格、

VIN=63~69V、Vo=82~115V:
Cin = 10uF、Cout = 22uF、L = 33uH;

输入电压范围超过  最大额定值的4V、它是否也适合使用 TPS92691进行设计?
(Vout 完全可以感测 MOS)

2.如果使用此设计、我们将 MLCC 用于输出电容器、但价格太高。
我们可以使用其他类型的电容器来设计它吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    TPS92691的额定电压不是69V、因此无法保证它不会失败。 查看 TPS92690、它的额定输入电压高达75V。 也可以使用不同的输出电容器技术、例如铝电解电容器或钽电容器。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clint:

    我们能否按如下方式对 TPS92691进行调号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    如果您进行低侧电流感应(在该原理图中、使用电流感应电阻器替换 Q2)、那么您可以使用两个类似的单独电源。 您还需要电感器输入端75V 处的电容。

    此致、

    克林特