This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65919-Q1:TPS65919-Q1 LDO1改变输出电压

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673676/tps65919-q1-tps65919-q1-ldo1-change-output-voltage

器件型号:TPS65919-Q1

尊敬的:


我们的客户端设计 DRA711、PMIC 使用 TPS65919-Q1、


PMIC LDO1输出默认值为1.8V、但我们需要更改为3.3V、如何修改寄存器? 或 TI 出厂设置?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    您无法更改 LDO 的启动电压值。 该值通过我们工厂的一次性可编程(OTP)设置进行设置。  

    如果将引导引脚设置为1 、则 LDO 成为旁路。 这意味 着 LDO1 将等于 LDO1输入。 如果您有3.3V 电压为 LDO12_IN 供电、您将在 LDO1输出上收到3.3V 电压。
     
     此配置如我们 的用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/slvuax9所示
     
    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha

    如果我们将 BOOT 引脚设置为1、我们的硬件设计只需将 R106更改为 R107即可实现旁路 LDO1 Power3.3V、对吧?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    您的理解是正确的。 要从 BOOT=0更改为 BOOT=1、您需要在 R106位置取消选择电阻器、并在 R107位置填充电阻器。

    谢谢、

    纳斯塔莎