This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1将术语 V 从3000mV 更改为3450mV、Qmax 更新失败

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183430/bq40z50-r1-bq40z50-r1-change-the-term-v-from-3000mv-to-3450mv-qmax-update-fail

器件型号:BQ40Z50-R1

你(们)好

根据正常学习程序、BQ40Z50-R1与1S1P/4040mAh 搭配使用是正常的

(Chem ID:2052、应用范围电压:4.2V~3.0V)更新= 06

稍后、由于客户的系统设计调整、将术语 V 从3000mV 更改为3450mV、无法更新 Qmax、因此发现在充电电压低于3.7V 时不会计算 RSOC

如何重新生成黄金文件。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    将 TermV 设置为诸如3400 mV 的高电压会导致电量监测问题、因为电压可能会下降到平坦区域、并且电量监测计很难预测。 此外、如果将 TermV 设置为3400 mV、并且存在大负载、即使在充电电芯为3700 mV 的情况下、负载电芯电压也可能会降至 EDV 附近。 此时、SOC 将降至0%。

    为此、建议增加保留容量并将 TermV 降低/保持在接近3000mV 的水平。 这是一个试错测试、客户需要执行多次测试、直到电量监测计得到最佳调节。

    我建议遵循以下应用手册中的第3节。  SLUA948

    https://www.ti.com/lit/an/slua948/slua948.pdf?ts=1672327212389&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27426%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dapp-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253DBQ27426%2526ds_k%253DBQ27426%2526DCM%253Dyes%2526%2526utm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253D%2526utm_content%253D%2526ds_k%253Dbq27426%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DCjwKCAiAkrWdBhBkEiwAZ9cdcOudzbU-KFBkP8w5-wbuQRoGfs47MMaM2Xxq0dmVIOSkPWtUyykPmBoCnGsQAvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose Coso

    感谢你的帮助。

    1.2023-01-03将设计电容3950mAh 修改为2880mAh /术语 V 3000mV 更改为3450mV / 保留电容1550mAh

    充电期间、RSOC 和 RC 直到电压>3.7V、Qmax 未更新时才更新。  

    2.2023-01-04将设计电容3950mAh 修改为2880mAh/术语 V 3000mV 更改为3450mV

    充电期间、RSOC 和 RC 更新正常、但 Qmax 不更新。  

    e2e.ti.com/.../APP00379-DF10.rar

    第二种方法是否可行?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    有误解,请让我更清楚一点。

    • 不应更改设计容量、它应始终保持在电池制造商数据表中规定的标称容量。
    • 保留容量- mAh 不应增加太多。 在应用手册示例中、该值增加了几百。 例如、从 450mAh 开始。 当电池电压接近3400mV 时、这会报告 SOC = 0%。 SOC = 0%后、仿真仍将在保留容量下运行

    • 请将 TermV 保持在3000mV  

    • 设计电压应设置为电池的最高充电电压。  

    • 当客户具有初始配置时、Qmax Cell0应保持与上次报告的值相同。 请参阅以下[引用 userid="259355" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183430/bq40z50-r1-bq40z50-r1-change-the-term-v-from-3000mv-to-3450mv-qmax-update-fail "]根据正常学习过程使用 BQ40Z50-R1和1S1P/4040mAh 是正常的做法[/quot]

    同样、这些都是试错、但我相信、如果未触及设计容量、并且将保留容量增加数百、将获得更准确的结果。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso、

    完全 学习(4.2V 至3.0V), 保留容量约为1550mAh ~ 1850mAh (@Cell 3.4V ~ 3.0V)

    2.电池容量(典型值/最小值) = 40mAh/3950mAh。 因此、设置 Reserve-CAP = 1550mAh

    3、我将再次进行 TYR (条件: 设计电容= 3950mAH /术语 V = 3000mV/储备电容- 395mAh)、但 充电模式 RSOC 从3.7V 开始  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso、

     正如我所说的、充电后的 RM 延迟计算、高达3.5V 的电池电压 RM = 1mAh (RSOC = 1%)

     e2e.ti.com/.../APP00379_2D00_DF10_2D00_2023_2D00_01_2D00_09L.gg.csve2e.ti.com/.../2023_2D00_01_2D00_09_5F00_TI-SET.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    请给我一些时间在我的结尾运行仿真

    此外、1s1p 配置是否已更改? 请先提供正在工作的配置文件。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    将数据/GG 文件记录为附件文件。

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_12_2D00_15.rar

    B/R

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您提供这些文件。 我今天或明天都要处理它、

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我查看了您分享的一些数据、因为我认为提出了多个主题、所以审核过程非常混乱、我建议为您的每个特定问题编写一个主题、否则我们将无法提供最佳建议。

    我可以从这些问题中看出:

    为什么在降低术语 V 时没有 Qmax 更新

    为什么 RemCap 在充电开始时会延迟

    最好为 RemCap 讨论单独发布一个帖子。

    您能否分享用于 Qmax 问题的化学 ID 编号? 我想检查数据。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、 Coso、

    很抱歉让我感到烦扰、我知道在这段时间内解决方案太多、我解释测试计划、完整的充电/放电研究结果很好、并基于此进行后续测试。

    化学 ID:2052

    焊接:
    S1. 将项 V 3000mV 更改为3450mV。
    n`t:Qmax 无法更新数据。 RM RM 延迟计算(当电池高到3650mV 时计算)

    S2。 客户建议更改设计电容2880mAh (更改了所有参数、例如:设计能量等)。
    n`t:Qmax ca Δ t updata、Max error 100%、RSOC 在3.7V 计算时为1%。 RM RM 延迟计算(当电池高到3700mV 时计算)

    S3。 设计电容3950mAh、术语 V = 3200mV、保留电容- 395mAh (容量10%)。
    结果:Qmax 可能会增加数据,3450mV=1%,放电模式 RSOC 3650mV 计算,(当电池高电平时 RM 计算,则3500mV)

    我认为 S3更好、但我不明白为什么 RM/RSOC 计算会延迟、这是因为3000mV 电压下的放电切断关系会导致 RM/ROSC 计算延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    如果您在带有延迟 RSOC 的日志中查看 True FCC 和 True RemCap 值、您将看到监测计计算的实际剩余电容实际上为负。 这意味着您已放电至低于终止电压。 监测计将始终使用端接电压作为基准来计算 RemCap。 从该计算中基本上只减去保留容量。 您看到延迟的原因是、在 True RemCap 再次变为正之前、筛选出的值不会开始递增。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Kellwer、

    是的、我再次尝试 S3条件(修改后的端 V = 3450mV)、这次没有问题。 结果与您的意思相同。

    我认为这个问题可以解决、感谢您的帮助和回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我很高兴您能够解决此问题。

    请注意、截止电压 我们通常建议使用保留容量的原因是、当您将端接电压向上移到电压"拐点"之外时、估算0% SOC 可能会更困难、因为在高电压下、每个 DOD 的电压变化要小得多。 越过拐点后、电压会针对每个 DOD 点快速下降。

    此致、

    Wyatt Keller