你(们)好
根据正常学习程序、BQ40Z50-R1与1S1P/4040mAh 搭配使用是正常的
(Chem ID:2052、应用范围电压:4.2V~3.0V)更新= 06
稍后、由于客户的系统设计调整、将术语 V 从3000mV 更改为3450mV、无法更新 Qmax、因此发现在充电电压低于3.7V 时不会计算 RSOC
如何重新生成黄金文件。
正在等待您的回复。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
根据正常学习程序、BQ40Z50-R1与1S1P/4040mAh 搭配使用是正常的
(Chem ID:2052、应用范围电压:4.2V~3.0V)更新= 06
稍后、由于客户的系统设计调整、将术语 V 从3000mV 更改为3450mV、无法更新 Qmax、因此发现在充电电压低于3.7V 时不会计算 RSOC
如何重新生成黄金文件。
正在等待您的回复。
谢谢
星号
尊敬的 Star:
将 TermV 设置为诸如3400 mV 的高电压会导致电量监测问题、因为电压可能会下降到平坦区域、并且电量监测计很难预测。 此外、如果将 TermV 设置为3400 mV、并且存在大负载、即使在充电电芯为3700 mV 的情况下、负载电芯电压也可能会降至 EDV 附近。 此时、SOC 将降至0%。
为此、建议增加保留容量并将 TermV 降低/保持在接近3000mV 的水平。 这是一个试错测试、客户需要执行多次测试、直到电量监测计得到最佳调节。
我建议遵循以下应用手册中的第3节。 SLUA948
https://www.ti.com/lit/an/slua948/slua948.pdf?ts=1672327212389&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27426%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dapp-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253DBQ27426%2526ds_k%253DBQ27426%2526DCM%253Dyes%2526%2526utm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253D%2526utm_content%253D%2526ds_k%253Dbq27426%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DCjwKCAiAkrWdBhBkEiwAZ9cdcOudzbU-KFBkP8w5-wbuQRoGfs47MMaM2Xxq0dmVIOSkPWtUyykPmBoCnGsQAvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds
此致、
何塞·库瑟
你好 Jose Coso
感谢你的帮助。
1.2023-01-03将设计电容3950mAh 修改为2880mAh /术语 V 3000mV 更改为3450mV / 保留电容1550mAh
充电期间、RSOC 和 RC 直到电压>3.7V、Qmax 未更新时才更新。
2.2023-01-04将设计电容3950mAh 修改为2880mAh/术语 V 3000mV 更改为3450mV
充电期间、RSOC 和 RC 更新正常、但 Qmax 不更新。
e2e.ti.com/.../APP00379-DF10.rar
第二种方法是否可行?
谢谢
星号
尊敬的 Star:
有误解,请让我更清楚一点。
同样、这些都是试错、但我相信、如果未触及设计容量、并且将保留容量增加数百、将获得更准确的结果。
此致、
何塞·库瑟
您好 Jose Coso、
完全 学习(4.2V 至3.0V), 保留容量约为1550mAh ~ 1850mAh (@Cell 3.4V ~ 3.0V)
2.电池容量(典型值/最小值) = 40mAh/3950mAh。 因此、设置 Reserve-CAP = 1550mAh
3、我将再次进行 TYR (条件: 设计电容= 3950mAH /术语 V = 3000mV/储备电容- 395mAh)、但 充电模式 RSOC 从3.7V 开始
您好 Jose Coso、
正如我所说的、充电后的 RM 延迟计算、高达3.5V 的电池电压 RM = 1mAh (RSOC = 1%)
e2e.ti.com/.../APP00379_2D00_DF10_2D00_2023_2D00_01_2D00_09L.gg.csve2e.ti.com/.../2023_2D00_01_2D00_09_5F00_TI-SET.rar
您好、Jose、
将数据/GG 文件记录为附件文件。
e2e.ti.com/.../2022_2D00_12_2D00_15.rar
B/R
Luke
Luke、
我查看了您分享的一些数据、因为我认为提出了多个主题、所以审核过程非常混乱、我建议为您的每个特定问题编写一个主题、否则我们将无法提供最佳建议。
我可以从这些问题中看出:
为什么在降低术语 V 时没有 Qmax 更新
为什么 RemCap 在充电开始时会延迟
最好为 RemCap 讨论单独发布一个帖子。
您能否分享用于 Qmax 问题的化学 ID 编号? 我想检查数据。
此致、
Wyatt Keller
您好 Keller、 Coso、
很抱歉让我感到烦扰、我知道在这段时间内解决方案太多、我解释测试计划、完整的充电/放电研究结果很好、并基于此进行后续测试。
化学 ID:2052
焊接:
S1. 将项 V 3000mV 更改为3450mV。
n`t:Qmax 无法更新数据。 RM RM 延迟计算(当电池高到3650mV 时计算)
S2。 客户建议更改设计电容2880mAh (更改了所有参数、例如:设计能量等)。
n`t:Qmax ca Δ t updata、Max error 100%、RSOC 在3.7V 计算时为1%。 RM RM 延迟计算(当电池高到3700mV 时计算)
S3。 设计电容3950mAh、术语 V = 3200mV、保留电容- 395mAh (容量10%)。
结果:Qmax 可能会增加数据,3450mV=1%,放电模式 RSOC 3650mV 计算,(当电池高电平时 RM 计算,则3500mV)
我认为 S3更好、但我不明白为什么 RM/RSOC 计算会延迟、这是因为3000mV 电压下的放电切断关系会导致 RM/ROSC 计算延迟?
Luke、
如果您在带有延迟 RSOC 的日志中查看 True FCC 和 True RemCap 值、您将看到监测计计算的实际剩余电容实际上为负。 这意味着您已放电至低于终止电压。 监测计将始终使用端接电压作为基准来计算 RemCap。 从该计算中基本上只减去保留容量。 您看到延迟的原因是、在 True RemCap 再次变为正之前、筛选出的值不会开始递增。
此致、
Wyatt Keller