Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ29312A
主题中讨论的其他器件: bq29312A
尊敬的 TI:
我遇到了这样一种现象:即使没有电池、bq40z50也会显示电池不平衡。
在下图中、请注意、电池3显示的是0mVolts、电池4显示的是6051mV。
电池本身的测量电压实际上与电池1和电池2的测量电压相同(大约3647mV)。
过去、我在 bq2084和 bq29312A 芯片组上看到过这一点、如果不遵循正确的电池连接顺序、就会发生这种情况。
在这里、情况是否也是如此?
据我所知、他们一直在读取适当的电压、因此我还想知道是否有其他因素导致了这种情况。
感谢您的任何反馈、
Kevin