This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z50:寄存器电池不平衡

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ29312A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674568/bq40z50-registers-cell-imbalance

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: bq29312A

尊敬的 TI:

我遇到了这样一种现象:即使没有电池、bq40z50也会显示电池不平衡。

在下图中、请注意、电池3显示的是0mVolts、电池4显示的是6051mV。

电池本身的测量电压实际上与电池1和电池2的测量电压相同(大约3647mV)。

过去、我在 bq2084和 bq29312A 芯片组上看到过这一点、如果不遵循正确的电池连接顺序、就会发生这种情况。

在这里、情况是否也是如此?

据我所知、他们一直在读取适当的电压、因此我还想知道是否有其他因素导致了这种情况。

感谢您的任何反馈、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    该单元是否正常工作并正确报告所有四个电压、然后突然开始报告这些值? 如果您重置器件或重启器件、它会恢复吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    是的、发生这种情况时一切正常。  复位或下电上电不会恢复、因此它似乎在 bq40z50内部。

    我还看到过 bq40z50会从电池中消耗过多电流、直到电池变得非常低且不匹配(我在此问题上有单独的帖子)。  移除电路板并将其连接到一组新的电池后、bq40z50会报告所有四节电池的正确和匹配电压。

    我认为主要问题源于 bq40z50从电池中汲取过多电流。  我认为这可能是因为我们使用的设计不需要 LED、因此根据 TI 先前的建议将其拉低。  看起来已经发生了变化、建议它们悬空或具有与 VSS 对齐的电阻器。

    我觉得数据表可能应该更新、因为它指出未使用的 LED 引脚可以连接到 VSS。

    此致、

    Kevin