Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8101 数据表中对 EN 引脚的电压有些困惑和不清楚。
在第6.1节中、说明 EN 的 Vin 必须在–0.3V 和 VIN+0.3V 范围内。脚注还显示"V EN 绝对最大额定值为 V IN + 0.3V 或+7V、以较小者为准"。
在第7.3.2节中、"使能引脚(EN)为高电平有效、并且与标准和低电压 TTL-CMOS 电平兼容"。
在第6.5节中、给出了 EN 引脚所需的最小电压的两个示例。
我的例子是、我使用 TPS7A8101将1.2V (容差为4%)转换为0.9V。输出电流大约为400mA。 能否将 EN 引脚连接到 VIN?