This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:EN 引脚上的电压

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675383/tps7a8101-voltage-on-en-pin

器件型号:TPS7A8101
数据表中对 EN 引脚的电压有些困惑和不清楚。

在第6.1节中、说明 EN 的 Vin 必须在–0.3V 和 VIN+0.3V 范围内。脚注还显示"V EN 绝对最大额定值为 V IN + 0.3V 或+7V、以较小者为准"。
在第7.3.2节中、"使能引脚(EN)为高电平有效、并且与标准和低电压 TTL-CMOS 电平兼容"。
在第6.5节中、给出了 EN 引脚所需的最小电压的两个示例。

我的例子是、我使用 TPS7A8101将1.2V (容差为4%)转换为0.9V。输出电流大约为400mA。 能否将 EN 引脚连接到 VIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    是的、您始终可以将 EN 连接到 IN。

    但我怀疑您的输入电压是否足够高。 数据表显示最小输入电压为2.2V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我感觉自己像个白痴:)

    非常感谢您指出我的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    :-)