This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060EVM-619:TPS63061DSCR GND 和 PGND

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060EVM-619, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675097/tps63060evm-619-tps63061dscr-gnd-and-pgnd

器件型号:TPS63060EVM-619
主题中讨论的其他器件: TPS63060

您好!

我们有一位客户询问 EVM 布局中 GND 和 PGND 的分离情况:

"我注意到、在 TPS63060EVM-619用户指南中、在 PCB 布局中、GND 和 PGND 被标记为单独的接地层。 我还注意到、在 PCB 布局中、这些都是单独的。 但是、在第9页上显示了 GND 和 PGND 之间的连接。

GND 和 PGND 是否可以连接? 还是它们必须始终是独立的? 请提供任何信息。"


可以有人来看看这个吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    建议将电源接地(PGND)平面和模拟接地(GND)平面保持分离、但将它们连接到一个起点。

    将它们分开的原因是 PGND 比 GND 更嘈杂、并且不希望模拟电路受到这个噪声的影响。

    如 用户指南的图10所示,两个接地端分别连接,表示星点连接。

     对于 TPS63060,建议在  器件的电源板和 GND 引脚之间连接 PGND 和 GND,这对于器件是必需的。